欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米直线电机模组:引领升级替代传统丝杠模组的新选择

  • 2023.10.28 15:12:28
  • 米思米
  • 2095

在自动化技术领域,直线运动机构的性能对于整个系统的效率和精度至关重要。米思米,作为自动化零件领域的资深品牌,一直致力于为客户提供高效、精准的解决方案。近期,米思米推出的直线电机模组,无疑为行业带来了新的突破。这款模组不仅在设计、调试和采购成本上为客户带来了显著节省,相较于传统丝杠模组有着更为出色的表现。


米思米直线电机模组的核心优势在于其精准、高效和可靠的性能。直线电机模组利用磁石展开平铺的原理,以磁力推动滑块进行直线运动,这种运动原理类似于磁悬浮列车,确保了高速、平稳的运动效果。


米思米直线电机模组运行原理.png


在性能方面,直线电机模组的最大速度可达2m/s,最大加速度为1.5G,而传统丝杠模组的最大速度仅为0.5m/s,最大加速度为0.3G。这意味着直线电机模组的速度是传统丝杠模组的4倍,加速度更是达到了5倍之多。同时,直线电机模组的重复定位精度在±5μ以内,远优于传统丝杠模组C7级产品的±10μ。这些数据充分证明了直线电机模组在速度和精度上的卓越表现。


米思米直线电机模组重复定位精度.png


除了性能上的优势,米思米直线电机模组还解决了客户在实际应用中的多大痛点。首先,传统丝杠模组采用开环控制,无法实时监控当前位置,累积误差大,需要定期停机回原点,这无疑增加了客户的时间成本。而直线电机模组采用闭环控制,可以实时监控滑台动子位置并做出调整,实现365天24小时不间断运作,大大提高了生产效率。


米思米直线电机模组闭环控制.png


其次,对于需要多个滑台的应用场景,传统丝杠模组因为只能搭载一个滑台,所以客户需要购买多个模组,导致成本高、设备体积大。而直线电机模组则可以在同轴上搭载多个滑台,并且每个滑台可以实现单独控制,这不仅节省了设备空间和成本,还提高了系统的灵活性。


米思米直线电机模组动子数.png


此外,传统丝杠模组在速度较慢的同时,还容易因为机械结构摩擦而产生发热现象,影响模组的使用寿命。而直线电机模组则通过省去中间的传动环节,实现了无机械发热现象,同时因为其磁悬浮原理,减少了摩擦带来的损耗,使得其使用寿命大约是传统丝杠模组的2.5倍以上。


米思米直线电机模组使用寿命.png


针对客户对于小零件掉入模组内部的担忧,米思米还推出了全封闭型的直线电机模组。这款模组采用了独特的结构设计,使用了一体式的盖板进行全方位保护,防止小零件的掉入。同时,因为其机械结构不会产生卷边,所以也无需更换,为客户节省了时间成本。


米思米直线电机模组.jpeg


为了满足客户对于不同搭建组件的需求,米思米还推出了十字型的直线电机模组。这款模组通过连接板将两个标准型模组交叉连接起来,实现了XY双轴联动。其垂直度可以达到±15μ,并且整体组装好在大理石平台上检测完成后使用木箱一体式出货,客户收到后只需要花费短时间组装即可使用,大大节省了客户的时间和精力。


最后,值得一提的是米思米的选型软件。这款软件可以帮助客户进行1分钟选型,并且针对不同直线电机都进行了相应的针对性更新,时刻实现客户的时间效率。无论是设计师还是采购人员,都可以通过这款软件轻松找到最适合自己需求的直线电机模组。


米思米选型工具.png


综上所述,米思米直线电机模组在设计上注重精准、高效与可靠,力求为客户提供一个全面的解决方案。在速度、精度、成本控制以及使用寿命等方面,它都有着不错的表现,能较好地满足高性能直线运动机构的需求。如果您在考虑这样的产品,米思米直线电机模组或许值得一看。


※本文中直线电机模组与传统丝杠模组对比,所示数值均根据米思米同规格丝杠模组为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities